This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3088:防雷压敏电阻参数和放电管

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1424482/iso3088-lightning-protection-varistor-parameters-and-discharge-tube

器件型号:ISO3088
主题中讨论的其他器件:ISO3080

工具与软件:

嗨、团队:

ISO3088DWR 用于 SIC 新项目的有源滤波器。 该材料主要用于外部通信。 如果符合以下标准要求、我想问一下如何选择防雷压敏电阻参数和放电管? 谢谢您~

谢谢

Lillian