This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721:能否使用数字隔离器构建 USB 隔离解决方案?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211, ISOUSB111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1424223/iso6721-can-a-usb-isolation-solution-be-built-using-the-digital-isolator

器件型号:ISO6721
主题中讨论的其他器件:ISOUSB211ISOUSB111

工具与软件:

我想隔离 USB 串行端口的通信、 数字隔离器是否可用于 USB 隔离? 该解决方案能否通过外设电路实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要隔离 D+和 D–线、需要双向传输

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 要隔离双向信号、隔离器必须了解协议。

    有 ISOUSB111/ISOUSB211等 USB 隔离器。