This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:用于 GPIO 输入/输出

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044, ISOM8710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1424043/isow1044-for-the-gpio-in-out

器件型号:ISOW1044
主题中讨论的其他器件: ISOM8710

工具与软件:

尊敬的团队

我们是否有类似 ISOW1044但具有反向输入(PIN2)/OUT (引脚14)引脚的器件? 目前、客户需要使用 带有 GPIO 的隔离 CAN (从隔离侧到 MCU 侧)。

谢谢  

Jun Shen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!  

    目前、ISOW1044是我们唯一一款带有集成电源的隔离式 CAN。 客户将必须使用其中一个数字隔离器或 ISOM8710来执行 CAN 到 MCU 隔离方向。  

    此致!
    Andrew