This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:与 ISOW1412 ->ISO1432通信

Guru**** 2938810 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1432, ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1423660/isow1412-communication-with-isow1412---iso1432

器件型号:ISOW1412
主题中讨论的其他器件:ISO1432

工具与软件:

您好!

我选中了 ISO1432和 ISOW1412。 这两个看起来都符合我的规格、但我真正喜欢的是 ISOW1412具有内置的隔离式 DCDC。

我想通过一根2米长的电缆发送 RS -485通信。 我的想法是将一个 ISOW1412放在控制板上、将一个 ISO1432放在子板上。  

是否需要在次级侧本地为两个收发器供电? 我是否可以通过电缆输送 ISOW1412产生的电力、以便它为 ISO1432的次级侧供电?

关于屏蔽电缆、我是否应该将屏蔽层连接到两个收发器的隔离 GND?

谢谢你