This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:MPN 需要 EOL 年份:ISO7741EDWQ1

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1422292/iso7741-need-a-eol-year-for-mpn-iso7741edwq1

器件型号:ISO7741

工具与软件:

您好!

 MPN 需要 EOL 年份:ISO7741EDWQ1、请提供此信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

     ISO7741EDWQ1器件型号意味着 ISO7741E 器件采用管道封装。 此封装类型已停产、目前处于"最后可采购期限"状态。

    可在此处找到有关产品生命周期的更多信息: 产品生命周期|质量政策和规程|德州仪器 TI.com

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、aaditya:

    感谢您的答复

     ISO7741EDWQ1器件型号意味着 ISO7741E 器件采用管道封装。 此封装类型已停产、目前处于"最后可采购期限"状态。

    -->如果球管封装在 LTB 上,是其他卷筒封装仍然有效,或者建议是否有任何相同的系列部件

    或者、您能否提供直接替换部件、并告诉我 建议部件的 EOL 年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    是、采用卷带封装的器件仍在供货。  

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    我是否可以考虑在未来10年内使卷带封装生效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正如我之前文章中的产品生命周期链接所示、 TI 的产品生命周期通常为10到15年:

    此致、
    Aaditya Vittal