This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:ISO7720

Guru**** 2924080 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1421642/iso7720-iso7720

器件型号:ISO7720
主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

你好

我可以看到数字电隔离器仿真模型可以是 IBIS 模型、也可以是瞬态 SPICE 模型。

为了进行模拟仿真、我需要 数字电隔离器的 Spice/VHDL 模型。

是否可以将瞬态模型转换为传统 SPICE/VHDL 模型。 (我认为瞬态模型不会产生与传统模型相同的结果)。

此致、

Surendra。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Surendra、您好!

    感谢您联系我们。 大多数器件都应该有 IBIS 模型、PSPICE 模型是根据 PSPICE-FOR-TI 工具的需要开发的。

    根据我的理解、不同的 SPICE 和建模系统存在多种术语。 如果您希望模拟 ISO7720的基本功能、则在线模型是"传统"SPICE 模型。 模型将与 ISO7720行为的功能相匹配、这里的"瞬态"一词是指时域仿真。  

    就用途和仿真功能而言、SPICE 和 VHDL 本质上是语言。 因此、我认为从 SPICE 转换为 VHDL 的简单方法不存在。 VHDL 用于描述逻辑电路而不是它们的模拟行为。 可以在 VHDL 中将 ISO7720模型创建为简单的缓冲器或"OUTA <= INA"。

    SPICE 模型将仿真更详细的模拟特性、如输入阈值和 UVLO。   

    我希望这对您有所帮助

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrew 的答复。

    IBIS 模型不描述数字隔离器的功能(包括电隔离)。

    在我的模拟仿真中、这对我非常重要。

    基本上、我不会使用 TI 仿真软件来运行分析。 这就是我需要器件 PSpice 模型的原因。

    此外、瞬态 PSpice 模型可能不起作用。

    不管怎样、我可以获得任何其他适用于电流数字隔离器的 PSpice 模型。

    此致、

    Surendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Surendra、  

    PSPICE 瞬态模型应该适用于所有使用 PSPICE 仿真器的模拟仿真。 这是目前我们唯一的模式。 请尝试使用瞬态模型进行仿真。  

    [报价 userid="244783" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1421642/iso7720-iso7720/5449549 #5449549"]

    数字隔离器的功能(包括电隔离)。

    在我的模拟仿真中、这对我非常重要。

    [报价]

    我是否理解您希望在 PSPICE 中模拟电隔离、这一点正确? 遗憾的是、这是整个 PSpice 仿真的一个限制。 SPICE 需要将所有接地解析为 SPICE 接地或"0"。 因此、无法对隔离特性进行仿真。

    此致!
    Andrew