This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8112:CTR 如何随温度变化?

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1422432/isom8112-how-does-the-ctr-vary-across-temperature

工具与软件:

E2E 表示、  

电流传输比(CTR)在整个温度范围内有何变化?  为什么数据表没有 CTR 与温度 数据?

谢谢!

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图6-20显示、仅当正向电流非常小时、CTR 才会随温度变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    图6-20提供了给定正向电流随温度变化的集电极电流。 正如 Clemens 所说、客户可以根据正向电流根据这些曲线计算 CTR。  

    此致!
    Andrew