This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:ISO1541DR 性能使用咨询

Guru**** 2990420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1422168/iso1541-iso1541dr-performance-usage-consulting

器件型号:ISO1541

工具与软件:

你(们)好

当系统未上电时、环路中的 TPA626和 ISO1541DR、电源引脚的电压约为1.6V 至2V。 TPA626的 IIC 通信失败可能导致系统无法正常启动。

这种?中、对隔离芯片的不利影响将是什么呢

请帮助确认、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    如果电源电压在1.6V 至2V 之间、器件不会损坏。 不过、我们并不保证器件能够正常运行、因为它不处于建议的运行条件下。 请参阅下面显示的绝对最大额定值和建议运行条件:

    此致、
    Aaditya Vittal