This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721-Q1:- Ta、绝对最大值

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6721-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1422489/iso6721-q1---ta-abs-max

器件型号:ISO6721-Q1

工具与软件:

尊敬的所有人:

Tj、max<ISO6721-Q1条件(在数据表的绝对最大值部分)是否足以保证150°C 在安全条件下工作(无论 Ta 是多少)?

非常感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的提问。

    结温 不是可以直接在外部应用的参数、而是只能根据其他测试条件计算得出。 因此、结温只定义了绝对最大范围。 即使在器件运行期间、用户也应该在这个范围内参考并限制器件使用、以便结温不超过绝对最大限值。

    建议的工作条件是我们建议按顺序处理的条件 以确保器件的正常运行 . 绝对最大额定值是条件中的最大额定值 它们能够保证器件的正常运行 . 超过绝对最大额定值时、器件可能会损坏、无法按照数据表规格运行。

    此致、
    Aaditya Vittal