This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:keymanagement.service.InvalidAPICallAsNoApiProductMatchFound

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1421644/iso1044-keymanagement-service-invalidapicallasnoapiproductmatchfound

器件型号:ISO1044

工具与软件:

每当我们尝试在备货 API 上测试 API 调用时、我们都会收到相同的错误代码: keymanagement.service.InvalidAPICallAsNoApiProductMatchFound"。

"故障":{
"faultstring""未找到任何 apiproduct 匹配、API 调用无效"
"详细信息":{
"ErrorCode""keymanagement.service.InvalidAPICallAsNoApiProductMatchFound"
}
}
}
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gökçe

    感谢您的帮助、但我认为您可能在错误的地方。 ISO1044是一款隔离式 CAN 收发器、不是软件层器件。 因此、我只能帮助您解决硬件级电子产品问题。 如果需要硬件级调试、请重新设置描述的格式。