This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33420:关于 EN 引脚

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1421117/ucc33420-about-en-pin

器件型号:UCC33420

工具与软件:

嗨、团队:

EN 引脚是否可以 通过18KR 直接连接到 VINP? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以。

    如果监控 FLT 触发:通过18.2k Ω 将 EN\FLT 引脚连接到 VINP 引脚。

    如果不需要监视 FLT:直接将 EN\fLT 引脚连接到 VINO。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    vino 在哪里?  我无法找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    您是指 VINP?

    VINP 是上方所示原理图左上角的引脚。

    谢谢你