This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:ISO7841 TDDB 报告

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7821, ISO7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1419234/iso7841-iso7841-tddb-report

器件型号:ISO7841
主题中讨论的其他器件:ISO7821、 ISO7842

工具与软件:

大家好、团队成员:

ISO7821的数据表在图5-1和5-2中显示了 TDDB 数据。 是否有 ISO7842FDWWR 的完整测试 TDDB 报告? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我假设您要获取 ISO7842和 ISO7821器件的 TDDB 数据。 ISO784x 数据表中显示的 TDDB 数据适用于 ISO78xx 系列中的器件。 下面显示的是 TDDB 数据:

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaditya、

    是否有测试报告,包括测试环境、温度/湿度、测试次数......

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    感谢您的答复。 请给我一个额外的时间来回应。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复和耐心。

    由于相关限制、我们无法将此数据共享给 TDDB。 TDDB 寿命数据是使用多种器件进行测试的。 我上一篇文章的图像中列出了温度、频率和其他参数。

    此致、
    Aaditya Vittal