This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212EVM:设计要求

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1421200/iso1212evm-design-requirement

器件型号:ISO1212EVM

工具与软件:

我要使用此 ISO12DBQ IC 以实现以下规格。

输入逻辑低电平电压(VIL) 0VDC±4VDC
输入逻辑高电平电压(VIH)±11VDC±30VDC

敬请发送参考设计。