This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:12V 至24V

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507, LM317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1420091/sn6507-12v-to-24v

器件型号:SN6507
Thread 中讨论的其他器件: LM317A

工具与软件:

您好!

SN6507由12V 电源供电。 我想在变压器的输出端获得±24VDC 的电压(750319693) 1:2.29。

1.占空比是否允许调节输出电压? 如果存在、如何确定占空比以在输出端获得±24VDC? 因为当变压比为1:2.29时、我得到的电压高于24V。

2.在评估套件中、变压器输入端和输出端有一个电容器与电阻器(62 pF 和100R)串联。 这些组件有什么用? 如何调整这些值​​以实现更好的效率(FSW±400kHz)?

3.如果我要将变压器输出电流限制为 SN6507/24V、是否应该使用127K 电阻器将100mA 电流限制为 SN6507/12V 200mA?

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!  

    感谢您关注 SN6507。

    1. 占空比控制功能用于输入电压预计会有很大差异的应用。  额外的匝数将允许在理想的变压器中实现12V*2.29=27.5V 输出电压。 变压器的实际效率可能会导致接近24V 的损耗。 否则使用 LDO (请参阅用户指南表4-1。 LM317A)的两个视频中使用的精密24V 稳压应用。  
    2. 附加组件是 RC 缓冲电路、可用于进一步限制辐射。 它们不是正常运行所必需的、可以根据需要使用。 用户指南中提供了"4个 EVM 配置选项- 次级侧缓冲器电路"和"初级侧缓冲器电路"中的说明。
    3. 是的、您回答正确。 需要限制输入电流、以实现 应用所需的输出功率。   

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我是否可以在直流引脚上放置一个120kΩ 电阻器、以便具有44%的占空比。 这样我就能使用24V 输出?

    对于缓冲器电路、您能建议我将电容器电压从12V 转换为24V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!  

    1. DC 上的电阻器不会将占空比设置为固定频率。 相反、它使 SN6507能够针对变化的输入电压主动改变占空比。  
      1. 有关完整的功能描述、请参阅8.3.3占空比控制。
    2. 以下应用手册展示了 RC 缓冲器电路的计算方法和测试结果。   
      1. 如何减少推挽式隔离电源中的辐射(修订版 A)(TI.com)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  
    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的帮助。