This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6763-Q1:绝对最大额定值

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1420425/iso6763-q1-absolute-maximum-ratings

器件型号:ISO6763-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

在绝对最大额定值中、Tj 显示"工作结温"

 TI 数据表使用 TJ、结温。 这里"操作"的含义是什么?

在此数据表中、它意味着建议运行条件下的 TAMAX:125℃ 等于 绝对最大额定值中的 Tjmax:150℃?

此致、

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    感谢您联系我们。

    工作结温中的"工作"一词基本上意味着只要器件保持在150°C 的最大结温以下、器件就会按照数据表运行。 因此、150C 是保证器件运行而不会造成损坏(立即或随时间推移)的最高温度。

    澄清一下、结温 不是可以直接在外部应用的参数、而是只能根据其他测试条件计算得出。 因此、结温只定义了绝对最大范围。 即使在器件运行期间、用户也应该在这个范围内参考并限制器件使用、以便结温不超过绝对最大限值。

    建议运行条件是我们建议的条件、用于确保器件可正常运行。 绝对最大额定值是保证器件能够正常工作的最大条件。 超过绝对最大额定值时、器件可能会损坏、无法按照数据表规格运行。

    此致、
    Aaditya Vittal