This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:请询问其他封装计划

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211, ISOUSB111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1419204/isousb211-inquire-about-other-packages-plan

器件型号:ISOUSB211
主题中讨论的其他器件: ISOUSB111

工具与软件:

你好。

您是否有计划为 ISOUSB211系列采用小型封装?
我以前曾尝试使用此产品、但 SSOP (10.30mm× 7.50mm)的尺寸太大而无法容纳、ISOUSB111 SSOP 封装(5.85mm× 7.50mm)的尺寸合适、但速度不够、因此我放弃了。


即使它说"不需要外部晶体来减少您的设计占用空间"、如果基本类型太大、含义会被削弱。 考虑 USB 设备的小型化和多功能可能很困难、但我想问的是从小型化的角度考虑问题。

我想询问这款产品、因为我已确认它是一款新产品、并且已通过汽车标准认证。

谢谢你

S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李诗艳

    感谢您联系我们以及您对 ISOUSB211感兴趣。
    我们目前没有采用比28引脚 SSOP 封装更小的封装的 ISOUSB211。 我知道您更喜欢小封装、但我们目前只有这一个封装适用于 ISOUSB211。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao