This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:数据速率10kbps

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042, ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1419535/iso1050-data-rate-10kbps

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1042ISO1044

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们的客户需要使用10kbps 的最小波特率进行 CAN 通信。

相应地、数据表给出了这种方法。

 

SLLS983L–2009年6月–2023年10月修订

显性超时、tTXD_DTO –最小1、2ms

最小数据速率= 11/tTXD_DTO -> 9、2kbps

 

但我们的测试显示了一个错误。

好像我们在使用旧版本的 IC。

 

SLLS983J–2009年6月–2019年9月修订

显性超时、tTXD_DTO –最小值300us

最小数据速率= 11 / tTXD_DTO -> 37kbps

 

遗憾的是、两张数据表具有相同的订购代码- ISO1050DWR。

 

请提供 ISO1050当前版本的完整订单代码。

 

谢谢。

 

此致、Dmitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件在两个制造厂生产。 显然、它们仍然做出不同的裸片修订。

    订购时不能控制来源。

    ISO1044或 ISO1042将有1.2ms 的超时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clemens!

    感谢您的答复。

    1、我不这么认为。 用户收到的 IC 与数据表不匹配、这是不可接受的。

    2. ISO1042引脚不兼容。 需要重新设计 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:  

    正如 Clemens 所建议、这些是不同的裸片修订。 订购的新材料应符合 TI.com 上提供的当前数据表。 感谢您展示您正在使用的数据表修订版。 我将向我的团队回顾这一点并讨论修订。

    此致!
    Andrew