This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:ISO1540相关问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1419021/iso1540-iso1540-related-issues

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: ISO1640

工具与软件:

您好、

ISO1540用于 IIC 隔离、SDA 低电平将具有600mV 的电压凸点、并且还会有过冲电压。 如何生成过冲电压、如何消除或避免过冲电压? 你有什么好建议吗?

原理图如下所示。 图中芯片为 ADI 产品、TI 和 ADI 产品为 PIN2PIN。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno:

    感谢您联系我们。 我不希望 ISO1540或 ISO1640上会发生这种过冲行为。 请澄清您要测量的位置、并确认 SDA2/SCL2上存在上拉电阻器。