This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:是否可以进行 SPI 通信?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO7710, ISO6441, ISO6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1418659/iso7710-is-spi-communication-possible

器件型号:ISO7710
主题中讨论的其他器件: ISO6441、 ISO6741、ISO7741

工具与软件:

你(们)好

寻找具有 SPI 通信功能的单通道隔离器。
有可能配备 ISO7710吗? 或者、请推荐产品。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    通常、SPI 总共需要4个通道 (CS、SCLK、MISO 和 MOSI) 、以及3个正向通道(CS、SCLK 和 MOSI)和1个反向通道(MISO)。 考虑到这一点、我们推荐 ISO6441、这是我们最新的一代数字隔离器、适用于 SPI 通信。 我们还有 ISO6741和 ISO7741、它们也是 SPI 的理想选择。 请查看以下文档、了解为 SPI 通信选择数字 隔离器的更多信息:隔离 SPI 信号(修订版 A)

    此致、
    Aaditya Vittal