This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:通过 ISO1640进行 CAN 数据传输

Guru**** 2931540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, ISO1042, ISO7820LL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1418608/iso1640-can-data-transmission-over-iso1640

器件型号:ISO1640
主题中讨论的其他器件: ISO1042ISO7820LL

工具与软件:

我正在尝试创建一个双向 CAN 隔离电路、以便消除数据中的大部分干扰。 我遇到了芯片 ISO1640、我想知道  IC ISO1640是否能够处理 CAN 信号。

如果不是、TI 是否会有任何芯片可以隔离我可以使用的 CAN (甚至是原始位)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:  

    感谢您联系我们。 ISO1640被设计成 I2C 隔离器。 CANH 和 CANL 不是0V 至5V 信号、因此 ISO1640将不能使用 CAN 信号。 目前建议隔离 CAN 信号的是 CAN 收发器、例如 ISO1042。 如果您需要一个 CAN 缓冲器、这在功能上相当于两个 ISO1042、但逻辑侧(RXD 和 TXD)互连。 尽管这可能不切实际。

    目前、我们唯一作用于双向缓冲器的器件系列是 ISO1640 (I2C 隔离器)和 ISO7820LL (隔离 LVDS)。  

    此致!
    Andrew