This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:UL 和 VDE 认证

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1417808/iso3082-ul-and-vde-certificate

器件型号:ISO3082

工具与软件:

以下器件型号需要 UL 和 VDE 证书。 在在线证书中、 指定的 UL 编号为 未在加拿大注册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amav、  

    感谢您联系我们。 有关标准的加拿大版本、请参阅 CSA 证书。