This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:ISOW7842和 ISOW7742之间的差异

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7742, ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1416457/isow7842-difference-between-isow7842-and-isow7742

器件型号:ISOW7842
主题中讨论的其他器件:ISOW7742

工具与软件:

大家好、团队成员:

ISOW7842和 ISOW7742在输入和输出波形上存在差异。 请检查附件、并告诉我原因。

e2e.ti.com/.../Difference-between-ISOW7842-and-ISOW7742.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery、  

    请给我们留出一点时间来评论并回复您

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery、  

    启动时间之间的差异是由器件的启动行为造成的。 ISOW7842将在超过 UVLO 后开始开关、并且 ISOW7742需要一些额外的设置时间、如数据表中在 以下7.3建议运行条件下所示。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的支持。 让我与客户确认一下、如果他们没有任何问题、请关闭此主题。

    此致、