This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7421-ISOR EP:通道输入/输出引脚是否可以保持悬空?

Guru**** 2931980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1417347/iso7421-ep-can-channel-input-output-pins-be-left-floating

主题中讨论的其他器件:ISO7421-ISO7421-EMC EP

工具与软件:

 相关主题的答案是否 也适用于 ISO7421-ISO7421 EP?  

如果未使用、应如何连接未使用的通道?