This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:是否可以使用 SN6505B 将5V 转换为24V?

Guru**** 2502845 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1415889/sn6505b-can-sn6505b-be-used-to-convert-5v-to-24v

器件型号:SN6505B
主题中讨论的其他器件: SN6507

工具与软件:

您好!

我需要从5VDC 生成隔离式24VDC 电源(最小50mA)。

我是否可以将 SN6505B 与反向变压器180°(750319,694,750317828或750316856)配合使用?
如果需要、我是否需要在变压器后使用 LDO 稳压器(24V 输出)?

提前感谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!  

    感谢您联系我们。 是的、您可以使用 SN6505B 将5V 转换为24V。 一般来说、只要变压器满足数据表中指定的 VT 产品最低要求、SN6507就可以与大多数变压器配合使用。  

    请注意、SN6505的建议 D1、D2电流为1A。 这意味着变压器驱动器可以支持的总功率为~5W。 44V 输出将具有200mA 输出。  

    但是、我认为翻转变压器不存在问题、请与制造商核实以便确定。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。
    是否需要在变压器之后使用 LDO 稳压器(24V 输出)? 如果不使用、输出端会有太多噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!  

    LDO 是可选的。  如果认为输出对您的应用来说噪声太大、则可以在输出端使用 LDO。