This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:Isow1412 RO 线路噪声

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1416062/isow1412-isow1412-ro-line-noise

器件型号:ISOW1412

工具与软件:

您好!

我要在产品中使用 Isow1412隔离式 RS485芯片。 我目前面临一个问题。 我正在尝试与 plc (Master)和我的产品(Slave)通信。 PLC 发送收集的数据并通过   Isow1412的 RO 线路发送到微控制器。 Isow1412和微控制器都采用3.3V 逻辑。 在3.3V 的通信中、我经常看到700mV 到900mV 的噪声。 连接 plc 时、我的产品微控制器越来越慢、暴露在其他功能中。

  1. 我已连接 RO 引脚的图像(干扰的振幅和时序)。

建议一个解决方案来控制 RO 线路中的噪声(毛刺脉冲)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此类噪声通常来自电源。 请使用示波器进行检查。

    请显示原理图和电路板布局布线。