This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:将 ISO1541DR 用作一般开漏输入信号的隔离器。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1416051/iso1541-using-iso1541dr-as-isolator-for-general-open-drain-input-signals

器件型号:ISO1541

工具与软件:

 ISO1541DR 是否能够作为通用开漏输入信号的数字隔离器、也能够在输出端用作开漏? 本质上、两侧都有上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以;您可以将 ISO1541用于电气上与 I²C Ω 相同的信号、但实际上不使用 I²C 协议。