This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7721:仅对数字信号使用隔离器(空载)

Guru**** 2927010 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8710, ISOW7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1415745/isow7721-using-isolator-for-only-digital-signals-no-load

器件型号:ISOW7721
主题中讨论的其他器件:ISOM8710

工具与软件:

如果隔离侧不为任何东西供电(仅提供隔离式逻辑信号)、可能会要求进行哪些更改/简化。  我们不想为任何东西供电,我们不能使用任何电源从隔离侧电路(因此隔离器需要内部电源)。  我们的数据速率更像是1 -2MHz。  是否有更简单的部件或更简单的 连接(例如不需要铁氧体磁珠?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字隔离器两侧都有有源电路、所以它们两侧都需要供电。 即使除了隔离式接收器和逻辑输出外没有其他负载、也无法避免运行直流/直流转换器。 负载越低、噪声越少、但所有开关电源都需要一些滤波。

    光耦仿真器(及其替代的光耦合器)将仅在输出侧需要电源;其输入由输入信号供电。 但是 ISOM8710只有一个通道。

    如果数据速率低于10kHz、则您可以使用光晶体管光耦合器作为简单的开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi norm (高标准)

    如果我正确理解您的问题、您会希望使用 ISOW7721隔离数字信号、而不希望在 VISOOUT 引脚上添加任何额外负载。 假设您在将 VISOOUT 连接到 VISOIN 时不存在任何问题。

    如果是这种情况、那么是的、这是完全正常的用例。 ISOW7721中的直流/直流转换器主要用于为内部电路供电、并可选择支持额外的外部负载。 如果没有外部负载、那么这不是问题。 该器件将正常运行、而不会出现任何问题。

    如果我对您的问题的理解不正确、请更正我并重新表述您的问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao