This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7820:5s 的 VacRMC 值

Guru**** 2893010 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7820, ISO7840, ISO7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1415176/iso7820-the-value-vacrmc-of-5s

器件型号:ISO7820
主题中讨论的其他器件: ISO7840ISO7842

工具与软件:

尊敬的、

我们使用 ISO7820和 ISO7840、UL 61010-1 2018标准包含5s 的定义-如下所示、当前值为5700VRMS 1min 是可以的、我们确实需要5S 的 AC 值来定义我们的产品。  

您能帮助提供5秒的 VacRMC 值吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    预计 ISO7820和 ISO7840会在5秒内通过7400Vrms

    谢谢!
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您能提供 ISO7820FDWWR&ISO7840FDWWR 的 AC 5秒值吗,我想得到的是多少肯定可以通过?

    以及 5秒内 ISO7842交流值如何?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

    ISO7820FDWWR 和 ISO7840FDWWR 肯定可以传递7400V AC 的时间达5秒。 此外、ISO7842肯定会在5秒内传递7400V AC 的电压。 您可以参阅 ISO7842数据表中的隔离电容器寿命预测、网址为:  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso7842.pdf

    谢谢!
    Saleem Marwat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!的支持