Other Parts Discussed in Thread: ISO1042-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1042-Q1 工具与软件:
大家好!
我有关于 ISO1042-Q1 EMC 抗扰度的问题。 它是否通过 IEC 61000-4-4 (EFT 抗扰度)? 他的抗扰度测试级别是多少?
谢谢!
Davide
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042-Q1
工具与软件:
大家好!
我有关于 ISO1042-Q1 EMC 抗扰度的问题。 它是否通过 IEC 61000-4-4 (EFT 抗扰度)? 他的抗扰度测试级别是多少?
谢谢!
Davide
David、您好!
ISO1042-Q1未指定 EFT 抗扰度的额定值。 如果预计 EFT 会很常见、则建议使用外部保护。 适用于 CAN 的参考设计 IEC 61000 ESD、EFT 和浪涌总线保护参考设计(修订版 B) 涵盖了 TI 推荐的常见保护方案。 如果您还有其他问题、请告诉我。
此致!
Andrew