This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740-Q1:输入输出失配

Guru**** 2932980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741-Q1, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1414682/iso7740-q1-in-out-mismatch

器件型号:ISO7740-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7741-Q1ISO7741

工具与软件:

您好!

我将 ISO7740DBQR IC 用于数字隔离器

连接了原理图、问题在于 INC 输入 GPIO 从 MCU 变为高电平、但输出侧 OUTC 未将其状态从低电平变为高电平  

在 A 和 B 工作正常,什么可能是 INC 不工作的原因

谢谢你

Venkatesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出原理图。

    我注意到所讨论的器件是 ISO7740F-Q1、它具有 4个正向通道。 但该图显示了 3个正向通道和1个反向通道、这可能是 ISO7741-Q1。

    考虑到这一点、您能否确认正在使用哪个器件?

    另外、能否提供您遇到的问题的波形?

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    使用的更新器件型号为  ISO7740DBQR、R27为 DNP、因为此 IC 只需要一个使能端

    谢谢你

    Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    感谢您的答复。

    更新使用的器件型号为  ISO7740DBQR、R27为 DNP、因为此 IC 只需要一个启用选项

    从您最初发送的原理图中可以看出、该器件有3个正向通道和1个反向通道、这意味着原理图中的该器件是 ISO7741器件。  

    如果该器件应该只有4个正向通道、请确认原理图和器件型号是否正确。

    我在前面提到过、您是否有 INC 输入和输出信号的波形? 您还能提供器件的布局吗?

    此致、
    Aaditya Vittal