This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6441:4kV VIOWM

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1414495/iso6441-4kv-viowm

器件型号:ISO6441
主题中讨论的其他器件:ISO7741ISO7821

工具与软件:

嗨、团队:

对于一个独特的应用、有高电压隔离要求、因此我们是否有任何器件可以支持4000V Viowm 规格?

谢谢

此致

妈呀   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mia、

    我们没有任何可以支持4000V Viowm 规格的器件。

    我们有采用 DWW 封装的器件(例如 ISO7741和 ISO7821)、其工作电压(Viowm)为2000Vrms 或2828Vdc。

    谢谢!

    Saleem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Saleem

    明白了、非常感谢。

    此致

    妈呀