This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050DUB Lable MSL 问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1414546/iso1050-iso1050dub-lable-msl-issue

器件型号:ISO1050

工具与软件:

数据表显示 MSL 等级为4级

但即将到来的商品显示: MSL 是3级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有多个组装地点。 数据表显示了最坏情况下的 MSL;发货标签显示了在吉隆坡组装的芯片的实际 MSL。

    您只需将所有设备视为 MSL 4、也可将这些特定设备视为 MSL 3。