This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7342C:ISO7342CDW 增强型隔离

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7342C, ISO6742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1413868/iso7342c-iso7342cdw-reinforced-isolation

器件型号:ISO7342C
主题中讨论的其他器件: ISO6742

工具与软件:

您好!

我们 在需要61010-1认证的器件上使用 ISO7342CDW 隔离器。

 正如我们在第7.7章中看到的、ISO7342CDW 似乎没有用于61010-1的增强型绝缘、不是吗?

是否有其他元件具有61010-1的增强型绝缘?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问?

    Unknown 说:
      ISO7342CDW 似乎没有增强型绝缘

    是的、您回答正确。 该器件提供基本隔离。

    [报价 userid="579267" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1413868/iso7342c-iso7342cdw-reinforced-isolation "]是否有其他具有61010-1增强型绝缘的组件?

    是的、有2个主要选项可供您选择。 这些器件较新、是基于开关键控(OOK)调制的隔离器。 它们还与 ISO7342C 器件引脚兼容。 请查看以下信息:

    1. IOS6742器件是增强型隔离器、也采用 DW 封装。 此器件 支持高达50Mbps 的数据速率。 请查看此处的产品页面: https://www.ti.com/product/ISO6742
    2. IOS7742器件是增强型隔离器、也采用 DW 封装。  此器件 支持 高达100Mbps 的数据速率。  请查看此处的产品页面: https://www.ti.com/product/ISO7742

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    但我们在 ISO6742和 IOS7742上看到的 DTI 大于17µm μ s。 61010-1要求有0.4mm。 是否具有虚距离?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mathieu、  

    [报价 userid="579267" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1413868/iso7342c-iso7342cdw-reinforced-isolation/5414444 #5414444"] 61010-1要求拥有0.4mm。 拥有真实距离?

    尽管对于光耦合器和其他低质量的电介质来说确实如此、但对于 TI 基于二氧化硅(SiO2)的 隔离器却并非如此。  由于数字隔离器使用较新的隔离技术和高质量的介电材料、例如二氧化硅(SiO2)、因此它们不需要很厚就能提供高质量的绝缘。

    请在此处查看有关 DTI 的更多信息: 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求

    此致、
    Aaditya Vittal