This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:ISOM8115/6/7/8

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOM8115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1411793/isom8110-isom8115-6-7-8

器件型号:ISOM8110
主题中讨论的其他器件:ISOM8115

工具与软件:

您好!

我可以知道 ISOM8115/6/7/8样片和 RTM 计划吗?

我在 ISOM811x 数据表上看到过它、但在 TI 网站上找不到它。

 DFH 封装计划是什么?

我们有客户对该封装感兴趣。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!  

    感谢您关注这些光耦仿真器! 请让我检查一下时间表、我将在星期五之前回复您。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    如果有任何更新、请告诉我。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!  

    感谢您的耐心。 数据表中显示的所有型号都应在年底之前推出。 DFG 封装应在季度末发布、DFH 应在第四季度发布。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    由于年终无法符合我们的计划、 是否会更换 ISO8115? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而不是 TI。 您必须使用 ISO8115…8要替代的光晶体管光耦合器(xxx354)之一。