This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:使用 ISO1050进行设计

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111, ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1413011/iso1050-designing-with-iso1050

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件:ISOUSB111ISOW1044

工具与软件:

团队成员、您好!
我们有一个板、从中可以获取 CAN 信号。
我们需要在与第一个板隔离的另一个板上使用该信号。
第一个电路板发出的信号是 CANL 和 CANH。
我们是否有任何隔离器来隔离这些差分信号、如用于 USB 的 ISOUSB111?


正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 电缆包含电源线、但 CAN 通常不是这种情况。 如果第二个电路板没有隔离式电源、那么您需要一个具有集成直流/直流电源的隔离式 CAN 收发器、例如 ISOW1044。

    另请注意、没有隔离式 CAN 缓冲器;CAN 收发器必须通过逻辑信号直接连接到 CAN 控制器。