This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:ISOW7842和 TRS3232 |原理图审阅

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232, ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1412231/isow7842-isow7842-and-trs3232-schematic-review

器件型号:ISOW7842
主题中讨论的其他器件:TRS3232

工具与软件:

您好!

ISOW7842和 TRS3232的原理图审阅:

使用 TRS3232和 ISOW7842在两个定制 RS 之间建立 PCBA 之间的 PC-232链路以提供隔离(防止接地回路等)--两个 PCBA 将具有如下所示的相同电路原理图。

ISOW7842似乎不需要对 RS -232 TX 线使用上拉电阻-想知道是否有人使用过这两种器件、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OUTB 始终有效、因此无需上拉。 (当输入信号缺失时、它默认为高电平、因此在 UART2_TX 上不需要上拉。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NAD:

    感谢您联系我们。
    正如 Clemens 所述、我想确认 INB 和 OUTB 引脚不需要外部上拉电阻器。 不确定您是否看到了以下参考设计、我在这里将其分享给您参考。 谢谢。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01230


    此致、
    Koteshwar Rao