This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:TI 建议

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1411868/iso1042-ti-recommendation

器件型号:ISO1042

工具与软件:

您好:

建议使用不是模块电源且耐受电压超过2000V 的电源隔离芯片。 由于它采用电池供电、因此可以输入3-7V 电压、输出3-7V 电压、最大实际输出电流为3A。 芯片最好是5A 电流、空间有限最好不要大体积芯片。 最好是找到 SMD 小尺寸芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    感谢您联系我们。 通常建议将 SN6505与我们的 ISO1042配合使用。 请告诉我此器件是否适合您。 如果您需要功率更高的器件、请从隔离式直流/直流转换器页面中使用器件创建新主题、以便我们帮助您找到满足您的需求的隔离式电源。  

    此致!
    Andrew