This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:详细介绍了上述驱动器及其最适合的变压器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B-Q1, SN6505A-Q1, SN6505A, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1408510/sn6505b-q1-details-regard-the-above-driver-and-its-best-fit-transformer

器件型号:SN6505B-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6505A-Q1SN6505ASN6505BSN6505D

工具与软件:

您好!  

我想使用 SN6505B-Q1隔离电源以供 ECG 使用。 我想知道:  

1.  除最低频率外、SN6505A-Q1 SN6505B-Q1与 SN6505BDQ1有何区别?  

2.数据表中 有一个表格、其中包含"针对器件优化的推荐隔离变压器"。 设备是否只能使用它们? 如果我发现其他变压器符合条件,不可能使用它?  

例如: 不可以使用具有1:2.23CT 的 Murata 的76253/35ENC 驱动器?  

谢谢!  

Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    1. SN6505x 版本之间的区别在于开关频率、压摆率和软启动。
      1. SN6505A 支持高达600kHz 的频率  
      2. SN6505B 支持高达1.6MHz 的电压
      3. SN6505D 最高支持1.6MHz 且禁用软启动。  
    2. 是的、您可以使用其他变压器。 推荐的变压器表是我们经过测试并发现可与 SN6505良好配合使用的器件。
    3. 76253/35ENC 变压器外观良好。 通常、变压器的 VT 乘积必须大于 9.2.2.5.1V-t 乘积计算中的公式、才能避免饱和操作。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    我看到我们的系统中已有"SN6505B"、该器件看起来与 SN6505B-Q1非常相似。  

    1.它们之间的区别是什么?  

    2.关于产品说明书内关于"匝数比估计"的解释、在选择变压器时要考虑"典型效率97%"。  

    97%是从哪里来的? 是否总是97%? 或者应该从相应变压器的图中获取它?  

    例如、如果 在700mA 的电流下使用 SN6505B + Wurth 750316028、Vcc=3.3V、那么将效率设为77%(在公式中最终结果为1.298、而不是1.031)是否更正确?  

    请参阅以下取自数据表的内容?  

    谢谢!  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:  

    漏极 D1和 D2究竟是如何根据使能引脚达到三态的?  

    根据方案、似乎两个内部 N 沟道 MOSFET 仅通过栅极控制。 如果是这样、那么当 EN 引脚为低电平(SHDN)而变压器的 Vcc 仍然存在时会发生什么情况? 当栅极输入="0"时、Vcc 仍有可能会在大容量漏极到源极之间的 N 沟道 FET 上下降?  

    当我有这个怀疑时,我基于下面的方框图:  

     

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:  

    1. 带"Q1"标识符的器件之间的区别在于、符合汽车标准(AEC-Q100)的器件要进行汽车客户通常所需的额外测试。 非 Q 型器件适用于工业应用。  
    2. 97%是一般估计值。 数据表图是更好的指标、这是正确的。 有关变压器和负载条件、请使用变压器数据表或数据表效率图来更准确地指示变压器的性能。  
    3. 当  EN 引脚为低电平(SHDN)且器件通电时、D1/D2引脚将断开/悬空且不导通。 只要不超过绝对最大条件、就不存在 VCC 在关断模式下从 D1/D2导通至 GND 的风险。  

    此致!
    Andrew