This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1642:I2C 和 GPIO 语句之间的差异

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1410755/iso1642-differnce-between-i2c-and-gpio-statement

器件型号:ISO1642

工具与软件:

尊敬的:

我们不清楚为什么每个数据表的 I2C 速度能达到1.7MHz。 但使用 GPIO 至50MHz。 什么是 GPIO?
此外、还提到了快速3.4MHz 模式、它与什么相关?

请澄清。

此致、
Miroslav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA/OUTA/INB/OUTB 引脚是 GPIO 引脚。 可以使用它们来传输一些其他控制信号。

    μ I²C 通道不能达到这种速度、因为它们使用开漏信号。 1.7 MHz 通过最大总线电容(400 pF)得到保证;电容越小、速度越快。