This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:2MOPP 要求

Guru**** 2988240 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211, ISOUSB211DPEVM, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1409236/sn6505a-2mopp-requirement

器件型号:SN6505A
主题中讨论的其他器件:ISOUSB211、 ISOUSB211DPEVM、

工具与软件:

尊敬的 BU:

如您所知、SN6505A 与 ISOUSB211合作、在 ISOUSB211DPEVM 中实现隔离电源。

现在、我的客户想使用相同的设计并想要检查 SN6505A 是否也可以满足2MOPP 要求或/或者我们对 SN6505x 进行隔离认证。

请提供建议。

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、  

    感谢您的咨询。 SN6505A 是一种变压器驱动器、没有隔离栅或组件。 因此、SN6505A 不会有隔离证书或等级。 相反、隔离额定值将位于变压器上。 有关隔离等级和规格、请查看变压器制造商的网站。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrew。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    老虎