This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:确认爬电距离

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1408653/isom8110-confirmation-of-creepage-distance

器件型号:ISOM8110

工具与软件:

它是否可以用于开关电源的初级到次级侧(增强型绝缘等效)?
我对上述情况感到关注、因为终端间的距离似乎很窄。
我想知道爬电距离、精度和预期寿命。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好竹内山,  

    感谢您联系我们。 ISOM8110将根据 VDE 进行增强(认证正在申请中)。  在数据表的表6.4中可以找到爬电距离、爬电距离始终大于5mm。  

    隔离栅的预期寿命是认证过程的一部分、并且仍在收集中。 颁发证书后、结果将显示在数据表中。  

    为确保准确性、我假设您是指电流传输比(CTR)。 在 6.7电气特性中可以找到特定测试条件下的 CTR。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    此致!
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    谢谢你。

    此致、

    武内正树