This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:通信距离

Guru**** 2976990 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1409918/isousb211-communication-distance

器件型号:ISOUSB211

工具与软件:

嗨、团队:

普通 USB 最多可与 tp 1.5米通信。 该器件是否可以增加通信距离?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    我们日常使用中通常使用的大多数电缆长度为1m 至2m、但 USB 标准要求所有 USB 设备的电缆长度不超过5m。 ISOUSB211还支持5m 电缆。 因此、客户可以使用长达5m 的电缆的器件。

    此外、ISOUSB211还具有内部均衡和 预加重功能、用于补偿 PCB 中较长布线所导致的损耗。 这样可以确保无论 PCB 中的布线长度如何、器件都支持完整的电缆长度。


    此致、
    Koteshwar Rao