This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:故障模式查询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1409699/iso7741-failure-mode-query

器件型号:ISO7741

工具与软件:

TI 人好

我的客户想了解一点故障模式、比如如何设计能够解决以下问题:

 输出不受控制并在高电平输出时保持不变。

 客户使用 ISO7741以460800bps 的速率传输串行端口的 UART 数据波特率、并且当前 RX 和 TX 似乎有串扰、您有什么好的改进建议吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    我知道您遇到了一些有关 ISO7741的问题。 我有一些跟进问题、想提出一些建议。

    1. 您能否提供 ISO7741的原理图?
    2. 您能否提供显示您所遇到问题的输入和输出波形的波形?

    此致、
    Aaditya Vittal