This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:您说我应该复制"零件号"

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1409017/iso1044-you-said-i-should-duplicate-part-number

器件型号:ISO1044

工具与软件:

CAN 总线侧的绝对最大值允许3.3V 电压、但建议的运行条件为4.5-5.5V。  该部件是否符合 3.3V 或其他更低的 CAN 总线侧电源电压的要求(可能是1MHz 有限)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!  

    感谢您联系我们。 该器件无法在建议运行条件之外实现降额性能。 仅在建议的工作条件下保证数据表性能规格。 因此、为保证数据表的 CAN 性能、需要满足 VCC2建议的4.5-5.5V 范围。  

    此致!
    Andrew