This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOS141-SEP:关于同系列其他航天级产品的建议。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOS141-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1438825/isos141-sep-suggestion-for-the-production-of-other-space-level-products-in-the-same-series

器件型号:ISOS141-SEP

工具与软件:

你好?

我建议在航天级产品中额外制造隔离式信号传输组件。

目前为止、唯一的航天级产品是3/1通道 ISOS141FDBQSEP、但我也想使用4/0通道和6/0通道。

低于 EM、商业级->高于 EM、航空级
ISO7741FDBQ -> ISOS141FDBQSEP (适用于隔离式 SPI 通信)
ISO7740FDBQ ->喜欢  ISOS140FDBQSEP?  (适用于 具有自举功能的隔离式单相全桥)
ISO7760FDBQ ->相似  ISOS160FDBQSEP?  (适用于  具有 自举功能的隔离式三相全桥)

目前、我 计划部署更多 ISOS141、但如果有新产品、我认为由于空间限制而带来的负担将会减轻。 (尤其是6/0通道)

S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    目前、我们仅将 ISOS141-SEP (DBQ 封装)用作航天级数字隔离器。 这目前在 F 和非 F 型号中可用、与默认输出状态相关。

    目前、我们目前不提供6通道或4个正向通道器件。

    [quote userid="233691" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1438825/isos141-sep-suggestion-for-the-production-of-other-space-level-products-in-the-same-series 目前、我 计划部署更多 ISOS141、但如果有新产品、我认为由于空间限制造成的负担将会减轻。 (尤其是6/0通道)[/QUOT]

    我将告知我的团队有关此申请的情况。 感谢您让我们知道!

    此致、
    Aaditya Vittal