This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742-Q1:IS07742过压能力

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742, ISO5851, ISO7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1438820/iso7742-q1-is07742-overvoltage-capability

器件型号:ISO7742-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7742、 ISO5851、 ISO7841

工具与软件:

您好!

创建目标配置 ISO7742 隔离器 IC。

文件中 slyy081b TI 提到、数字隔离器将在出现过压和过流故障时形成开路。

本文档还包含隔离器 IC ISO5851、ISO7841等的测试报告

 在同一文档中、提到此功能也适用于 ISO77xx .

您能告诉我、是哪种数字隔离器 slyy081b 文档的内部结构与类似 ISO7742 ?

以便我们可以把该文档作为的参考 ISO7742 .

此致

Harisankar K.

Robert Bosch、班加罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harisankar:

    感谢您的咨询。

    如"了解隔离器中的失效模式(修订版 B)"中所述、当超出绝对最大额定值时、ISO77xx 系列器件还具有"失效断开"功能。 ISO7742器件属于 ISO77xx 系列、因此具有相同的特性。  

    此致、
    Aaditya V.