This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1412:如何使用500米外的 RS485与10个器件通信

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1436027/iso1412-how-to-communicate-to-10-devices-using-rs485-500-meters-away

器件型号:ISO1412

工具与软件:

E2E 表示、  

我想使用 RS485 (ISO1412BDW)与10个设备通信、但在这里、我需要距离长达400米。  信号线电压自然会下降、如何将这个信号线电压保持在5V 电平?  

在这方面、我们正在考虑使用 RS485中继器来放大信号、您是否可以为此推荐参考设计?

在这个问题上可以为我提供支持吗?

Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    感谢您联系我们。 RS -485是一项针对长距离通信(电缆最大长度约为1km)的可靠协议。 由于 RS -485是差分协议、因此考虑到了信号电平的下降。 只要差分电压大于 +/-200mV、RS -485接收器将接受有效的信号电平。  

      RS -485设计指南(修订版 D)的第9节"数据速率与总线长度之间 的关系"显示、为了在400m 电缆长度下获得正确的性能、数据速率将需要降低至~4Mbps。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我们是否具有中继器电路的示例设计?

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你不需要一个 reapeater。 RS -485驱动器的输出不是5V、而是一个至少±2V 的差分信号。在导线上的压降将 接收器上的差分电压降低至 ±0.2V 之前、您可以使用非常长的电缆(请参阅上面的注释 C)。