Other Parts Discussed in Thread: UCC14130-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC14130-Q1 工具与软件:
我们 计划使用直流/直流转换器 IC、UCC14130-Q1和数据表第48页的要点7建议器件下不要使用铜。 我知道这是 爬电、但内部各层可能有铜。 这是否会影响 IC 的运行?
谢谢
Ken
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC14130-Q1
工具与软件:
我们 计划使用直流/直流转换器 IC、UCC14130-Q1和数据表第48页的要点7建议器件下不要使用铜。 我知道这是 爬电、但内部各层可能有铜。 这是否会影响 IC 的运行?
谢谢
Ken
IC 下方的内部覆铜有时用于制成屏蔽或内部 PCB 拼接电容器。 在这种情况下、将内部铜线连接到 GNDP (主 GND)和/或 VEE (次级 GND)。 如果您考虑在 IC 下对信号布线、我谨提醒不要这样做。 UCC14130-Q1使用~Ω 15MHz 的高频内部变压器开关。 在传统的直流/直流转换器中、您不会在变压器下方进行布线、因此您不应该在 UCC14130-Q1下方进行布线。
此致、
Steve