This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:端接电阻器120E 加热

Guru**** 2551020 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1439724/isow1432-termination-resistor-120e-heating

器件型号:ISOW1432

工具与软件:

您好!

我正在使用中 ISOW1432 RS422 收发器、并附上了它的电路图。

收发器和端接电阻器 在 Y、Z 处为120E 线路变热。

这是因为默认线路状态 (Y -高和 Z -低) 根据输入配置集运行 (DE -高和 RE -低)(D -浮动和 R -浮动)

我想说明一下、这是处于待机模式的正确方式、还是我们必须控制 DE 引脚以在待机模式下将其设为低电平  

因此 Y、Z 将处于高阻抗状态、并且没有不必要的电流流过端接电阻器。

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DE 启用驱动程序。 要禁用驱动器、必须将 DE 拉低。

    可以移除 R19;对于单向点对点连接、仅在电缆的接收器端需要端接。

    仅当总线上有一个没有失效防护的接收器(ISOW1432没有失效防护接收器)或您希望增加失效防护噪声容限时、才需要失效防护电阻器(R11/R12/R20/R21)。 在任何情况下、通常在接收器端、一条总线上只需要一组失效防护电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的及时回复。

    移除终端电阻器后、它将解决发热问题。

    由于我没有配置来控制 DE 和 RE 引脚、因此很难通过电阻(R16、R17)进行设置

    是否可以处于此状态、或者我们必须在不进行传输时控制 DE。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 DE 为高电平时、Y/Z 输出将处于有效状态。 如果输出连接到具有端接电阻器的接收器、则必须由 ISOW1432提供通过总线的电流。 一个120 Ω 电阻器消耗的电流少于两个并联的120 Ω 电阻器;如果您想避免该电流、则必须拉低 DE。 即使 DE 为低电平、通过失效防护电阻器的电流仍会流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subash:

    克莱门斯分享的一切都是正确的。
    总之、您必须根据传输数据还是处于空闲状态来控制 DE 引脚的高电平或低电平。 不这样做会导致高电流消耗。 这就是 RS RS -422总线的实现方式。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar:

    加热问题已解决。

    现在、我能够通过使用 AB 线循环 YZ 线来发送和接收数据。

    但当我将其与在 RS422接收节点上以50Hz 频率和115200波特传输数据的设备进行连接时(RS422驱动器输出悬空)

    我将 在 UART 中打包一些损坏的数据。

    同一器件可与(RS422至 TTL 转换器模块)配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示差分总线信号(A−B 或 Y −Z)和接收信号的示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subash:

    我知道您已将您的产品连接到另一个 RS -422节点。
    在测试过程中、您能否确认其中只有一个在传输、另一个正在接收?
    您是否还可以确认仅启用了一个器件的驱动程序(DE)、而不是同时启用两个器件?

    如果通过将两个驱动器上拉至 VDD 来启用它们、则总线上的数据可能会损坏。 请检查并确认。
    还请分享波形、以便我们可以回顾和确认、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao