This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:使用 ISO1042通过 TMS320F280049C 实现 CAN FD

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1442833/iso1042-can-fd-implementation-with-tms320f280049c-using-iso1042

器件型号:ISO1042
Thread 中讨论的其他器件:ISO1050、TMS320F280049C、

工具与软件:

您好!

目前、我正在将 TMS320F280049C 微控制器与支持 CAN2.0的 ISO1050隔离式 CAN 收发器配合使用

现在、我要在工程中使用 CAN FD。

那么、使用 ISO1042可以解决我的问题。 或者我需要更改微控制器本身吗?

我只会使用隔离式 CAN 收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajakta、

    您是对的。 ISO1042和 TMS320F280049C 均符合 ISO 11898 (CAN 标准)。  需要使用 ISO1042才能实现高达5Mbps 的 CAN FD 速度。

     TMS320F280049C 仅支持高达1Mbps 的数据速率 (传统 CAN)。 我建议  在标题中使用 TMS320F280049C 创建一个新线程、以便 MCU 团队为推荐支持5Mbps 的新控制器。

    此致!
    Andrew